![]()
Global
These are navigation links to move inside this page.


欧姆龙工业自动化公司本着向全世界的客户提供“环保产品(保证不含使用禁止物质的产品)”这一方针,RoHS规定对象以外的控制机器也归入了废除6大有害物质的产品当中。另外,根据公司内的标准,扩大了含有物质的调查范围,不仅仅是去除产品中RoHS明令禁止的6大有害物质,还有数十种的化学物质也成为我们致力废除的对象。
非欧盟国家中,以中国和美国为首也开始了同等标准的对于化学物品的管制规定。在规范化学品使用方面,欧姆龙将努力成为业内领跑者,朝着消除欧姆龙产品中所有可能对环境造成危害的化学品的目标而奋斗。
您可以通过下面的链接了解实行有害物质标准化的欧姆龙控制机器有关应对RoHS指令的状况等。

欧盟已经制定了在能源供应中提高可再生能源(如太阳能和风能)使用率的目标,预计到 2010 年,该比率将由 2005 年的 14% 上升到 22%。
太阳能发电和风力发电是取之不尽用之不竭的可持续再生能源,而且不会排出导致全球变暖的二氧化碳。它们作为绿色环保的能源近年来越来越受到关注。

将太阳能电池面板所发的电由直流电转换为交流电的“太阳能源调节器”、过去根据太阳的升降而对各种促动器发出指令的“PLC(可编程控制器)”、操作太阳能电池面板水平方向工作的“变频器”、收集监控电力量数据的“通信用接口”等,构筑太阳能发电系统不可缺少的控制机器元件都搭载在跟踪型太阳能发电系统里。