![]()
Global
These are navigation links to move inside this page.


オムロンIABでは、「環境を保証した製品(使用禁止物質の不使用を保証した製品)」を全世界のあらゆるお客さまにご提供する、という方針のもと、RoHSの規制対象外である制御機器についても、6物質の全廃対象としました。また、社内独自規準として、RoHSの6物質以外にも含有物質の調査範囲を拡大し、数十種類の化学物質の全廃に取り組んでいます。
今日、中国やアメリカをはじめとして、EU圏以外でも同様の科学物質規制が始まっており、私たちは常に業界に先駆けた対応で、製品からの有害物質全廃を目指しています。
有害物質フリー化対応をしたオムロン制御機器のRoHS指令への対応状況が検索できます。

現在、EUでは、太陽光発電、風力発電などの再生可能エネルギーによる電力供給を2005年の14%から2010年までに22%に引上げる目標が掲げられています。
太陽光発電や風力発電は、無尽蔵の再生可能エネルギーであり、さらに発電の際、地球温暖化の原因となるCo2を排出しません。環境にやさしいクリーンなエネルギーとして近年注目を集めています。

太陽光追尾型発電システムには、太陽電池パネルで発電した直流電力を交流電力に変換する「ソーラーパワーコンディショナ」、過去の太陽の動きをもとに各種アクチュエータに対して指示を出す「PLC(プログラマブルコントローラ)、太陽電池パネルを水平方向に動作させる「インバータ」、電力量のデータ収集・監視を行う「通信用インターフェース」のほか、太陽光発電システムの構築には不可欠な制御機器コンポーネントが多数搭載されています。