| Site Search | Product Search | IA Global Search |
...ティングキャップを装着したF3SJ-Aの情報をミューティングキャップなしのF3SJ-Aに書き込むことはできますか? F3SJ-A、F3SJ-Bでミューティング機能を使用する方法を教えてください。 - ...
...形とは何ですか?4c接点のリレーを2a2b接点として使用できますか?多極リレーの接点に極性はありますか? 接触形式(a接点、b接点、c接点)と接点の端子(NO、NC、COM)の関係や違いについて教えてください...
...触形(マイクロスイッチ用語解説) 関連情報 マイクロスイッチ仕様条件検索 マイクロスイッチ、リミットスイッチで、a接点に交流負荷、b接点に直流負荷を接続してもよいですか? - 製品に関するFAQ | オムロ...
...教えてください。マイクロスイッチ 最適な動作ストローク設定を教えてください。商品はどこで購入できますか? Z、Aシリーズの端子カバー、六角ナット、アクチュエータのみの形式を教えてください。 - 製...
...ませんか?形WL-NシリーズはAC200VやDC24Vで使用できますか? 表示灯付リミットスイッチの配線を教えてください。(負荷をa接点(NO)に接続する場合) - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
...選定したい。 関連情報 温度センサ 仕様条件検索温度調節器(デジタル調整計) 仕様条件検索 白金測温抵抗体のクラスAとクラスBの違いを教えてください、 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
...えてください。負荷の種類と突入電流について教えてください。 関連情報 カウンタ、カムポジショナ使用上の注意 H7CX-A□S□-Nに負荷を接続したい。接続を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御...
...すか?タイマ及びカウンタのシグナル入力、リセット入力、ゲート入力が同時に入力された場合は、どうなりますか? H7CX-A□S□-NをPLCに接続したい。接続を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制...
...ット 形CS1W-MAD44アナログ入出力ユニット 形CJ1W-AD/DA-MAD CS/CJシリーズのアナログ入力ユニットで、入力信号は正常ですがA/D変換値がふらつきます。原因と対策を教えてください。 - 製品に関するFAQ |...
... / CTS / CTMシリーズ 関連FAQ ZN-CTX21のCT、ケーブルの必要数を教えてください。 分岐ケーブル ZN-CTM11-C と 分岐タイプ専用CT ZN-CTM□-□A の接続を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御...
...ーズを省配線接続したいのですが、方法はありますか?形F3SJ-A用PCツール SD Manager(形F39-GWUM)の対応OSを教えてください。 F3SJ-Aシリーズで省配線コネクタ使用時、分岐コネクタ F39-CNは使...
...の電源と入力機器との配線で注意することは、何ですか?形H3CRシリーズのソケットと保持金具を教えてください。 H3CR-A、-F、-Hシリーズの配線を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
...-A、-F、-Hシリーズの負荷の配線を教えてください。形H3CRシリーズの電源電圧の仕様、指定の仕方を教えてください。 H3CR-Aシリーズの緑色のランプはどのようなときに点滅しますか? - 製品に関す...
...てください。形H3CR-A POWERランプ(緑)が点滅します。どの様な状況ですか?形H3CR 形H3Y 形H3YN 推奨交換時期を教えてください。 H3CR-Aシリーズを電源スタートで使用することはできますか? ...
...荷の配線を教えてください。形H3CRの時間単位切換スイッチと目盛数字切換スイッチは、動作中に変更でき ますか? H3CR-Aシリーズで設定した時間ごとにON/OFFを繰り返したい。動作モードは何を設定すれば良...
...ーズ フル形式(後ろに続く形式)は本体のどこに書かれていますか?形H3CR 形H3Y 形H3YN 推奨交換時期を教えてください。 H3CR-Aシリーズで計時中にスタート入力が入ったらどうなりますか? - 製品に関す...
...盛数字切換スイッチは、動作中に変更でき ますか?形H3CRシリーズの電源電圧の仕様、指定の仕方を教えてください。 H3CR-Aシリーズの動作モード、時間レンジの設定方法を教えてください。 - 製品に関するFA...
...交換時期を教えてください。形H3CRの時間単位切換スイッチと目盛数字切換スイッチは、動作中に変更でき ますか? H3CR-Aシリーズで信号を入力したらON、信号がOFFになっても設定した時間の間はONのままにし...
...マ用語解説)遅延リレー(遅延タイマ、タイマリレー、ディレーリレー)はありますか? 関連情報 生産終了品/代替情報 H3Mの「A~Eシリーズ」とは何ですか? - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
...交換時期を教えてください。形H3CRの時間単位切換スイッチと目盛数字切換スイッチは、動作中に変更でき ますか? H3CR-Aシリーズで設定した時間の間だけONさせたい。動作モードは何にすればよいですか? - ...