Primary Contents

IAグローバル検索結果

国/地域選択

IAグローバル検索
結果 2841 - 28604113
PDFGuard Lock Guard Safety-door Lock Switch

... which the inside of the door even after Ambient humidity 95%RH DC24V 10mA des commutateurs. Il se peut quemachine shutdown of the machine. grave pericolo l' i ncolumità dell' o peratore (ris...

https://www.omron.co.id/data_pdf/mnu/d4sl-n_____-__n_inst-2219499-7e.pdf

PDF●Definition of abbreviations ●Precautions for Safe...

...ance), y compris les éléments suivants, afin de garantir la sécurité du système si une anomalie se produit en raison d'un mauvais fonctionnement du terminal d'E/S à distance ou d'un autre fac...

https://www.omron.co.id/data_pdf/mnu/drt2-_d32sl__inst-3665982-8a1.pdf

PDF●オムロン製品をお買い上げいただきありがとうござい ●Muchas gracias por la c...

...tuaciones siguientes: (1) Si el voltaje aplicado excede del voltaje nominal especificado. (2) Si se produce un cortocircuito en la carga de salida o si se conecta directamente a la fu...

https://www.omron.co.id/data_pdf/mnu/e2e-c_s_inst-9909839-7c.pdf

PDFオムロン製品をお買い上げいただきありがとうござ ● La ringraziamo per la pr...

... prega di considerare che l’ interrutore di prossimità può danneggiarsi con il seguente uso: 1) Se il voltaggio applicato supera la norma nominale. 2) In caso di corto circuito del carico di ...

https://www.omron.co.id/data_pdf/mnu/e2eq_inst-1604529-7c.pdf

PDFSmart Sensors High-precision Contact Type

...displayed on all but the CH1 Amplifier Unit. Section 3 Function Transition Charts p. 90 When se...

https://www.omron.co.id/data_pdf/mnu/e346-e1-06_zx-t.pdf

PDFSensitivity adjuster(D type only)

... und äblichen Installationsvorschriften. PRECAUTIONS EN LA UTILLIZACIÓN DEL THE PRODUCTO Cuando se utilice el producto bajo las siguienres circunstancias o condiciones, verificar que ...

https://www.omron.co.id/data_pdf/mnu/e3jk_inst-2114526-7b.pdf

PDF接続図/Connection diagram/ -10DR4(T)-NN 外形寸法図/Dimensi...

...sibilidady evitar descargas eléctricas. 护盖。 regolazione della sensibilita. Colocar la tapa como se indica en Installarc la calotta comeillustrato la figura de la izquierda. nella figura a ...

https://www.omron.co.id/data_pdf/mnu/e3jm_inst-1135329-5f.pdf

PDF接続図/Connection diagram/ 外形寸法図/Dimensions/ A -G/-US...

...sibilidady evitar descargas eléctricas. 护盖。 regolazione della sensibilita. Colocar la tapa como se indica en Installarc la calotta comeillustrato la figura de la izquierda. nella figura a ...

https://www.omron.co.id/data_pdf/mnu/e3jm_inst-5732692-6a.pdf

PDFE3S-A□ E3S-B□ Cette fiche décrit simplement les pr...

...us property damage is possible and extensive safety precautions are required. PNP ≦0.5ms Cuando se utilice el producto bajo las siguienres circunstancias o condiciones, verificar que ...

https://www.omron.co.id/data_pdf/mnu/e3s-a_-b_inst-5977178-1e.pdf

PDFLa presente hoja de instrucciones describe, de for...

...ges graves sont encourus et des mesures supplémentaires de sécurité doivent étre prises. Cuando se utilice el producto bajo las siguienres circunstancias o condiciones, verificar que ...

https://www.omron.co.id/data_pdf/mnu/e3s_inst-5977177-3d.pdf

PDFコードの延長は0.3mm2以上の線を用い、100m以下としてください。 (5)電源リセット時間につい...

...o o utilizar cables apantallados para las líneas de entrada/salida de la fotocélula. 3)El cable se puede extender hasta 100 m siempre que la sección del mismo sea de 0.3mm2 mín. 4)No aplicar ...

https://www.omron.co.id/data_pdf/mnu/e3z-ls-ul_inst-3665863-5b.pdf

PDF⑧ 固定具は必ず手で締めてください。プライヤなどを使用されますと破損

...o o utilizar cables apantallados para las líneas de entrada/salida de la fotocélula. 3)El cable se puede extender hasta 100 m siempre que la sección del mismo sea de 0.3mm2 mín. 4)No aplicar ...

https://www.omron.co.id/data_pdf/mnu/e3z-ul_inst-3665865-1b.pdf

PDF◎M8メタルコネクタについて コネクタの抜差は必ず電源を切ってから行なってください。

...al funcionamiento o causar daño al conector. 9)Para garantizar la estanqueidad de la fotocélula se recomienda un par de apriete de 0.3 a 0.4 N・m. (7)Limpieza No aplicar disolventes para limp...

https://www.omron.co.id/data_pdf/mnu/e3z____inst-5724207-2a.pdf

PDFPrecautions for Safe Use ②There are some cases whe...

...rezza ●Significati delle diciture dei segnali Indica una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, può essere causa di lesioni non gravi a persone o danni alla proprietà. PERICOL...

https://www.omron.co.id/data_pdf/mnu/e3zm-____inst-7978985-7h.pdf

PDF■MOUNTING ■DIMENSIONS PRECAUTIONS FOR SAFE USE Mou...

...gnificati delle diciture dei segnali PERICOLO Indica una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, può essere causa di lesioni non gravi a persone o danni alla proprietà. ●Avvert...

https://www.omron.co.id/data_pdf/mnu/e3zm-b_inst-3705140-8d.pdf

PDFPrecautions for Safe Use ②There are some cases whe...

...gnificati delle diciture dei segnali PERICOLO Indica una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, può essere causa di lesioni non gravi a persone o danni alla proprietà. ●Avvert...

https://www.omron.co.id/data_pdf/mnu/e3zm-c____inst-0979013-0h.pdf

PDFEnglish Germany French Model E5C2 Safety Precautio...

...ité standard. 14. Deux secondes sont nécessaires aux sorties de la commande de température pour se stabiliser après la mise sous tension. Tenez compte de ce temps lors de la conception du tab...

https://www.omron.co.id/data_pdf/mnu/e5c2_inst-2288417-9a.pdf

PDF㿺Ṳ Información de precaución Especificaciones

... al1l 0.0 0 lcr1 ᣛ䆜‫ٲ‬с䲆 1Њ 802 B(+) RS-485 A(−) CT1 13 La unidad de temperatura aparece cuando se especifica. Aparece C o F según el valor ajustado de la unidad de temperatura. • Pantalla ...

https://www.omron.co.id/data_pdf/mnu/e5cd-8___inst-3105858-3b.pdf

PDF3690373-7A If the output relays are used past thei...

...u'ils soient compatibles avec le système commandé. La configuration de paramètres incompatibles se traduit par un fonctionnement irrégulier qui risque de provoquer des dégâts matériels ou des...

https://www.omron.co.id/data_pdf/mnu/e5cd-h_inst_3690374-5a.pdf

PDFWarning Symbols Precautions for Safe Use Specifica...

...erastet ist. MISE EN GARDE Des blessures légères dues à une décharge électrique peuvent parfois se produire. Ne pas toucher les bornes lorsque l’appareil est sous tension. FR MANUEL D'INSTRUC...

https://www.omron.co.id/data_pdf/mnu/e5dc-sct1s_inst-4058754-8c.pdf

結果 2841 - 28604113

国/地域選択

Related Contents