| IAグローバル検索 |
...FAQ03699 形H5Sシリーズ、形H5Fシリーズは、あらかじめ休日設定を行うことができます。祝日、年末年始や夏季休暇、ゴールデンウィークなど、連休になる場合にご利用ください。■タイムスイッチ 休日の設定...
...ラムの内容で消費されるステップ数をご確認ください。設定例もあわせてご覧ください。(表2) 消費するステップ数形H5F形H5L(表3) 設定できるステップ数と消費するステップ数(表3)にて設定できるステップ数、...
...には無料の会員登録が必要です。 商品情報 形H5Sシリーズ 関連FAQ タイムスイッチの電池は交換できますか?(形H2F、形H5L、形H5F、形H5S、形H4KV、形H2BY、形H2E、形H4BY、形H5Wシリーズ)タイムスイッチ...
...FAQ03812 タイムスイッチ:形H5S、形H5F、形H5L、形H2F *1 シリーズは停電補償付きです。ただし、形H2F *1 のクォーツモータタイプを除き、停電中は現在時刻は継続しますが、出力はOFFします。停電復帰後の...
...電時の動作の詳細についてはこちらのFAQ をご覧ください。・3シリーズとも最小設定間隔、最小設定単位は1分です。形H5F、形H5Sシリーズのパルス動作のパルス幅は最小1秒です。・設定できるプログラムの数に...
...ル(取扱説明書)のダウンロードには無料の会員登録が必要です) 商品情報 タイムスイッチ?H5S デジタル・タイムスイッチH5F デジタル・デイリータイムスイッチH5L デイリータイムスイッチH5W プログラムタ...
...H8BM、H8GN ・タイマ/タイムスイッチ H3CR、H3DT、H3DT、H3Y、H3YN、H3RN、H3DK、H3DS、H5CC、H5CZ、H5CX、H3CA、H5CN、H5AN、H5S、H5F、H5L、H3FA、H3AM、H3M、H4KV ・温度調節器(デジタル調節計) E5CD ...
...日、連休などの休日設定はできますか?タイムスイッチの電池寿命を教えてください。また、電池交換はできますか?(H2F、H5L、H5F、H5S、H4KV、H2BY、H2E、H4BY、H5Wシリーズ)タイムスイッチ H5S 設定でき...
...日、連休などの休日設定はできますか?タイムスイッチの電池寿命を教えてください。また、電池交換はできますか?(H2F、H5L、H5F、H5S、H4KV、H2BY、H2E、H4BY、H5Wシリーズ)タイムスイッチで設定できるプ...
...内容を確認する方法を教えてください。タイムスイッチで設定できるプログラムの数を教えてください。(形H5S、形H5L、形H5F) H5Sが設定した時刻になっても動作しない。考えられる原因と対策を教えてください...
...原因と対策を教えてください。タイムスイッチの電池寿命を教えてください。また、電池交換はできますか?(形H2F、形H5L、形H5F、形H5S、形H4KV、形H2BY、形H2E、形H4BY、形H5Wシリーズ)タイムスイッチで設...
...形H5S-WB2形H5S-WA2D形H5S-WB2D〇xx形H5S-WFA2形H5S-WFB2形H5S-WFA2D形H5S-WFB2Dx〇●*1シリーズ形式埋込取付表面取付DINレール 取付形H5F形H5F-A形H5F-B〇 *2xx形H5F-FA形...
...報 デジタル・タイムスイッチ 形H5S 関連FAQ タイムスイッチで設定できるプログラムの数を教えてください。(形H5S、形H5L、形H5F)タイムスイッチの精度を教えてください。(動作時間のばらつき、セット誤差...
...報 デジタルタイムスイッチ 形H5S 関連FAQ タイムスイッチで設定できるプログラムの数を教えてください。(形H5S、形H5L、形H5F)タイムスイッチの精度を教えてください。(動作時間のばらつき、セット誤差、...
...間2ch(表2) をご覧ください。外部入力を使用する場合は(表3) をご覧ください。*1形H5S-Y□4□年間4ch(表2) をご覧ください。形H5F-(表4) をご覧ください。形H5L-(表5) をご覧ください。 *1 外部入力の機能...
...立(2a)形H5S-WA2形H5S-WB2形H5S-WA2D形H5S-WB2D 形H5S-WFA2形H5S-WFB2形H5S-WFA2D形H5S-WFB2D 形H5F2CH2回路独立(2a)形H5F-A形H5F-B形H5F-FA形H5F-FB形H5F-KA...
...をご覧ください。 対象形式一覧シリーズ(表1) デジタル・タイムスイッチ 形H5S(表2) デジタル・デイリータイムスイッチ 形H5F(表3) デジタル・デイリータイムスイッチ 形H5L(表4)ソーラータイムス...
...ジタル・タイムスイッチ 関連FAQ タイムスイッチの電池寿命を教えてください。また、電池交換はできますか?(形H2F、形H5L、形H5F、形H5S、形H4KV、形H2BY、形H2E、形H4BY、形H5Wシリーズ)タイムスイッチ(...