Primary Contents

IAグローバル検索結果

国/地域選択

IAグローバル検索
結果 3201 - 32204113
PDF3690381-8A Set the parameters of the product so th...

...u'ils soient compatibles avec le système commandé. La configuration de paramètres incompatibles se traduit par un fonctionnement irrégulier qui risque de provoquer des dégâts matériels ou des...

https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/e5ed-h_inst_3690382-6a.pdf

PDFMounting/Accessories Installation/Zubehör安装/附件

...Manopola della temperatura, (2) Regolatore isteresi (DIFF.), (3) Spia di funzionamento (rossa) (se accesa, l'alimentazione elettrica viene erogata attraverso i terminali 8 e 12), (4) Display ...

https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/e5l_inst-y8025-10023a.pdf

PDF1) El producto debe ser utilizadoúnicamente en el ...

... aumento de la temperatura interna podría acortar su vidaútil. 4) Verificar la polaridad cuando se efectúe el cableado. 5) Utilice los tamaños y las longitudes de desaislado del cableado que ...

https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/ej1(safetyprecautions)_inst-5724833-0a.pdf

PDF1) The product is designed for indoor use only. Do...

...ommande de température, les opérations de commande seront impossibles ou l'alarme ne pourra pas se déclencher, et les matériels pourraientêtre endommagés. Afin de garantir la sécuritémalgréun...

https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/ej1_inst-1618690-7a.pdf

PDF正しい取扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・中程度の傷害をおったり、万一の場合には

... les fonctions du produit. Dans le cas contraire, desévénements inattendus sont susceptibles de se produire. Ne pas utiliser le produit au-delàdes caractéristiques nominales. (1) Le produit e...

https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/es1-l_(l)-n_inst-gz0000492904.pdf

PDF取扱説明書 このたびは、形ES1Bをお買い上げいただきまして、まことにあ

... guida di riferimento. Gracias por comprar este producto OMRON. En este manual de instrucciones se presenta la información necesaria en relación con las funciones, rendimiento y formas de uso...

https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/es1b_inst-iem051-b.pdf

PDF4615744-8D Regulations and Standards /法規と規格

...équivalente (PIRE) soit limitéeà celle juste requise pour obtenir une bonne communication. Pour se conformer aux exigences de conformitéde la IC, cet appareil ne doit pasêtre co-localisées ou...

https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/f39-sgbt_inst-4615744-8d.pdf

PDFINSTRUCTION SHEET Thank you for selecting OMRON pr...

...286 4.1 13.8 4.1 ※Current flowing through the short circuit is less than 2mA. (None) -C -B -B3 -SE -BF -O Model suffix Plug type A type C type B type B3 type SE type BF type O type R...

https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/flv-atc_6024-__inst-2279377-7b.pdf

PDF●警告表示の意味 ●警告表示 安全上のご注意 安全上の要点 使用上の注意

...te della luce) del prodotto, non costituiscono un danno od un guasto per il prodotto stesso, 8. Se la camera viene posizionata in un ambiente soggetto ad improvvisi aumenti e sbalzi di temper...

https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/fq-cr1_inst-2174555-8a_en.pdf

PDF●警告表示の意味 ●警告表示 安全上のご注意 安全上の要点 使用上の注意

...te della luce) del prodotto, non costituiscono un danno od un guasto per il prodotto stesso, 8. Se la camera viene posizionata in un ambiente soggetto ad improvvisi aumenti e sbalzi di temper...

https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/fq-cr2_inst-2191007-9a_en.pdf

PDFSerious injury may occur due to failure of safety ...

... Bedeutungen der Sicherheitshinweise In diesem Handbuch werden die folgenden Sicherheitshinwei- se verwendet. Alarmzustände Schwere Verletzungen können aufgrund eines Ausfalls der Sicherheits...

https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/g9sx-sm032-__inst-1624714-0g.pdf

PDFNotice to Users of the GI series Safety I/O

...ntación de CC que cumplan con los requisitos de MBTS. ●Instrucciones de instalación El producto se puede instalar en seis direcciones, según la ilustración siguiente. ...

https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/gi-sseries(precautionsforcompliancewithulstandardsandcsastandardsandeudirectives)_inst-4022169-1b.pdf

PDFModelH3CR SOLID-STATE TIMER INSTRUCTION SHEET

...s: •Les fortes variations de température •Les zonesàforte humiditéoùde la condensation pourrait se former •Les chocs est les vibrations trop importantes. •Les environnement poussiéreux ou con...

https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/h3cr-a8_-a8s_inst-0696883-4c.pdf

PDFNennversorgungsspannung •100 bis 240 VAC (50/60 Hz...

...èle de minuterie que vous utilisez. Si la minuterie est stockée en dessous de -10°C, laissez-la se réchauffer pendant trois heuresà température ambiante avant de la mettresous tension. (4) Le...

https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/h3cr-a8_a8s_inst-2217323-0d.pdf

PDFPOWER OUT MODE H3CR 0 5 10 15 20

...s: •Les fortes variations de température •Les zonesàforte humiditéoùde la condensation pourrait se former •Les chocs est les vibrations trop importantes. •Les environnement poussiéreux ou con...

https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/h3cr-a8e_inst-0696884-2c.pdf

PDF2217773-1C Model H3CR-A8E INSTRUCTION SHEET

...èle de minuterie que vous utilisez. Si la minuterie est stockée en dessous de -10°C, laissez-la se réchauffer pendant trois heuresà température ambiante avant de la mettre sous tension. (4) L...

https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/h3cr-a8e_inst-2217773-1c.pdf

PDFG : Entrée porte Pour arréter la temporisation.

...s: •Les fortes variations de température •Les zonesàforte humiditéoùde la condensation pourrait se former •Les chocs est les vibrations trop importantes. •Les environnement poussiéreux ou con...

https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/h3cr-a_-as_inst-0696882-6c.pdf

PDFModel -A -AS H3CR SOLID-STATE TIMER

...èle de minuterie que vous utilisez. Si la minuterie est stockée en dessous de -10°C, laissez-la se réchauffer pendant trois heuresàtempérature ambiante avant de la mettre sous tension. (4) Le...

https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/h3cr-a_-as_inst-2244835-2c.pdf

PDFS :Entrée de départ Court-circuiter les bornes !0 ...

...s: •Les fortes variations de température •Les zonesàforte humiditéoùde la condensation pourrait se former •Les chocs est les vibrations trop importantes. •Les environnement poussiéreux ou con...

https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/h3cr-ap_inst-0696885-0c.pdf

PDFModelH3CR-AP SOLID-STATE TIMER

...èle de minuterie que vous utilisez. Si la minuterie est stockée en dessous de -10°C, laissez-la se réchauffer pendant trois heuresàtempérature ambiante avant de la mettre sous tension. (4) Le...

https://www.omron.com.tw/data_pdf/mnu/h3cr-ap_inst-2217774-0c.pdf

結果 3201 - 32204113

国/地域選択

Related Contents