| IAグローバル検索 |
...クがある時にON 拡散反射形 ワークがある時にON ワークがない時にON 商品情報 光電センサアンプ内蔵形光電センサ E3Zアンプ内蔵形光電センサ E3Tファイバセンサスマートファイバアンプ E3NX-...
...FAQ05207 例として、E3Z-D□のライトオン動作(入光時ON・ワーク有りでON)における調整方法を説明します。 ■各部の名称 【関連FAQ】光電センサの橙色と緑色の表示灯(LED)の意味を教えてください。感度は...
...余裕度を自己診断し表示灯で示します。(余裕度が十分であれば点灯です。)・動作表示灯(橙色LED) 出力の状態を示します。 例 E3Zシリーズ ◆出力機能表示灯で示される余裕度を出...
...リセット入力スイッチ *2例4入力*1センサなどNPNトランジスタのオープンコレクタ*3リセット入力例5入力*1例:E3Z(NPN出力) *3リセット入力スイッチ *2 *1 機種により名称が異なります。 H7EC-Nシリーズ、H...
...す。 *6 入力に使用するトランジスタは、以下の条件を目安にしてください。 ・コレクタ耐圧≧50V・漏れ電流<1μA(実力値では、形E3Z等、負荷電源電圧DC26.4V以下のセンサでも接続は可能です。) ■対象形式...
...-DR13 形E3JK-DR14 *7 入力に使用するトランジスタは、下記を目安にしてください。 ・コレクタ耐圧≧50V・漏れ電流<100μA(実力値では、形E3Z等、負荷電源電圧DC26.4V以下のセンサでも接続は可能です。)...
...は、カタログの「正しくお使いください」の欄をご確認ください。 ■代表的な形式例 種類シリーズ形式例アンプ内蔵形E3ZE3Z-T61 E3Z-T81 E3Z-T61A E3Z-T81A E3Z-T62 ...
...反射形の光電センサ(代表例)●アンプ内蔵形 シリーズ名形式検出距離備考距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ 形E3Z-LS□形E3Z-LS□最小:20~40㎜最大:20~200㎜または最小:2~20㎜最大:2~80...
...、ワークの色の影響は拡散反射形に比べて少ないですが、黒っぽい色の場合は検出距離が短くなってしまいます。(例:形E3Z-LS□の反射率特性(白黒誤差) *1 は設定距離の5%または10%以下)使用環境によっては安...
...付属していますか?また、ねじ、ナットのみを購入できますか?形E3Tに使用するスリットの形式、数量を教えてください。形E3Zに使用するコネクタケーブルを教えてください。耐油性のあるケーブル付コネクタ...
...FA、E3X-HD、E3X-NA[こちら]アクセサリE3X-CNファイバユニットE32光電センサ光電センサE3AS-HL、E3AS-F、E3AS-LZX0、E3NCE3S-DC、E3S-DB、E3Z、E3ZME3T、E3JK[こちら]アクセサリE39-L□、E39-R□E39-RS□、E39...
...り異なります。光電センサに使用しているLEDの寿命より、常温環境下で約7年程度を目安としてください。 商品情報 形E3Z形E3S-A形E3S-C形E3X-DA-N(生産終了)形E3X-DA-S / 形E3X-MDA形E3X-HD形E3AS形E3X-ZV、...
...)側がストレートです。*4 ソケット(メス)側がL形です。 商品情報 丸型防水コネクタ(M8/S8) XS3アンプ内蔵形光電センサ(小型) E3Zスタンダードタイプ近接センサ E2E NEXT小径タイプ近接センサ E2E...