| IA全球搜索 |
...规格认证 后备时间 样机服务 Q&A / 用户可以自己更换电池的是哪种机型? 用户可以自己更换电池的不间断电源(UPS)请在这里确认。 UPS产品线 AC200V(在线式) BU5002RWL/BU3002RWL/ BU2002RWL BU10...
...西 加拿大 美国 美国[安全] 墨西哥 阿根廷 首页 > 支持/服务 > FAQ > 请告知电池耗尽时或电池已经老化时不间断电源(UPS)的动作。 支持/服务 FAQ 售后服务 关于修理 电池无偿提供服务 回收服务 ...
...服务 产品规格认证 后备时间 样机服务 Q&A / 请告知电池免费提供服务的适用条件。 请参考【电池无偿提供服务】。 UPS产品线 AC200V(在线式) BU5002RWL/BU3002RWL/ BU2002RWL BU1002RW BU3002SWCL/...
...本 韩国 美洲 巴西 加拿大 美国 美国[安全] 墨西哥 阿根廷 首页 > 支持/服务 > FAQ > 对于不再需要的不间断电源(UPS)和电池,请告知处理方法。 支持/服务 FAQ 售后服务 关于修理 电池无偿提供服务 回收服...
...收服务 产品规格认证 后备时间 样机服务 Q&A / 请告知更换用电池包的保修期。 更换用电池包为保修期范围外。 UPS产品线 AC200V(在线式) BU5002RWL/BU3002RWL/ BU2002RWL BU1002RW BU3002SWCL/BU10...
...修理 电池无偿提供服务 回收服务 产品规格认证 后备时间 样机服务 Q&A / 有英文版使用说明书吗? 在中国销售的UPS,全部附带简英文版和日文版的使用说明书。 200V系列产品全部附带中文版使用说明...
...关机软件的功能。 自动关机软件搭载有以下的功能。 【PowerAct Pro】 ●输入电源异常时(停电等)将自动关闭电脑所搭载的OS,停止UPS输出的功能可以在所设定的时间自动关闭电脑所搭载的OS并停止UPS...
...本 / 韩国 日本 韩国 美洲 巴西 加拿大 美国 美国[安全] 墨西哥 阿根廷 首页 > 支持/服务 > FAQ > 使用设定软件,对UPS的各种设定进行变更时有无注意事项? 支持/服务 FAQ 售后服务 关于修理 电池无偿提供...
... / 有支持Windows(英文版)的自动关机软件吗? 可支持Windows(英文版)的自动关机软件如下: 1.PowerAct Pro 2.Simple Shutdown Software UPS产品线 AC200V(在线式) BU5002RWL/BU3002RWL/ BU2002RWL BU10...
...信方式、接点方式中的哪种方式? 请参考下表。 关机软件 串行 接点 RS-232C USB PowerAct Pro ○ ○ × Simple Shutdown Software ○ ○ × UPS服务驱动程序 ○ ○ ○ OS标准的UPS管理软件 “UPS服...
...服务器、电脑应该怎样操作? 有使用关机软件(PowerAct Pro)的协同关机功能进行关机的方法。 在用专用电缆(RS-232C/USB)直接连接在UPS上的电脑中安装“PowerAct Pro Master Agent“软件时,可在其他电脑中...
... / 请告知关机软件许可书的相关信息。 关于关机软件许可证的信息如下所述。 ・PowerAct Pro、Shutdown Agent 可以安装到由本公司生产的UPS提供电源的电脑、服务器中使用。 例如,当购买了BN240XR,并用BN24...
...供服务 回收服务 产品规格认证 后备时间 样机服务 Q&A / 请告知关机软件所对应的OS。 根据所使用的不间断电源(UPS)・电脑或服务器OS的不同,所对应的关机软件也不尽相同。请根据自身的使用环境...
...日本 / 韩国 日本 韩国 美洲 巴西 加拿大 美国 美国[安全] 墨西哥 阿根廷 首页 > 支持/服务 > FAQ > 有DC输出的UPS吗? 支持/服务 FAQ 售后服务 关于修理 电池无偿提供服务 回收服务 产品规格认证...
... 回收服务 产品规格认证 后备时间 样机服务 Q&A / 不知道在下载PowerAct Pro时被询问的用户名及密码。 下载PowerAct Pro Master Agent时,UPS附带的CD上有用户名及密码的信息。 请根据<确认顺序...
...务 Q&A / PowerAct Pro支持UNIX或Free BSD吗? PowerAct Pro支持Sun Solaris 10,不过不支持Free BSD。 支持的OS详情请参考这里。 UPS产品线 AC200V(在线式) BU5002RWL/BU3002RWL/ BU2002RWL BU1002RW BU30...
...行OS的自动重启,请在OS上将自动重启设定为有效。 ※这个限制已经在PowerAct Pro Mac版Ver.4.6中改善完成。 详情请参考这里。 UPS产品线 AC200V(在线式) BU5002RWL/BU3002RWL/ BU2002RWL BU1002RW BU3002SWC...
...会发生无法显示PowerAct Pro的设定画面等现象。 在安装过程中显示的“关机参数”画面,请选择[通信设定]选项卡,进行端口变更。 UPS产品线 AC200V(在线式) BU5002RWL/BU3002RWL/ BU2002RWL BU1002RW BU3002SW...
...卡一览中选择[自动],再点击[应用]按钮。之后,再点击[开始]按钮。 ⑷完成以上设定之后,请点击[OK]按钮以关闭[Messenger的属性]对话框。 UPS产品线 AC200V(在线式) BU5002RWL/BU3002RWL/ BU2002RWL BU1002R...
...无法在监控画面进行任何设定操作。 ③ 停用Apache HTTP Server的服务。 【注意】停用Apache HTTP Server后,将无法在监控画面进行任何设定操作。 UPS产品线 AC200V(在线式) BU5002RWL/BU3002RWL/ BU2002RWL...