| IA全球搜索 |
...运转模式。 5、 在执行后备模式运转过程中,电脑的显示屏画面如下:出现白线、画面互动、噪音变大 6、 当打开不间断电源(UPS)的电源开关时,电视画面或FM收音机会受到噪音干扰。 7、 用检测表测量备用运...
...规格认证 后备时间 样机服务 Q&A / 常见问题 其他 1、 可以在哪里拿到综合目录? 2、 请告知用户登录的方法 UPS产品线 AC200V(在线式) BU5002RWL/BU3002RWL/ BU2002RWL BU1002RW BU3002SWCL/BU1002SWCL BU3...
...MD64、EM64T MIRACLE LINUX V3.0 X86 Turbolinux 10 Server X86 ※ 由于Ver1.00不对应USB连接,因此一部分机型无法使用,请注意。 UPS产品线 AC200V(在线式) BU5002RWL/BU3002RWL/ BU2002RWL BU1002RW BU300...
...日本 / 韩国 日本 韩国 美洲 巴西 加拿大 美国 美国[安全] 墨西哥 阿根廷 首页 > 支持/服务 > FAQ > 有已确认与UPS的动作的发电机吗? 支持/服务 FAQ 售后服务 关于修理 电池无偿提供服务 回收服务 ...
...无偿提供服务 回收服务 产品规格认证 后备时间 样机服务 Q&A / 请告知冷启动功能的设定方法 带冷启动功能的UPS如下: BU3002SWCL、BU1002SWCL 请参考使用说明书的 4.关于不间断电源(...
...认及处理> ①请确认排线路径上的断路器是否启动。如已启动,请还原断路器。 如有插线板的开关,请打开开关至ON。 ②请重新插入UPS的输入插头。当UPS的输入插头连接在插线板上时,请重新插入插线板...
...电源开关的旁边有「停止蜂鸣」的按钮。 按下「停止蜂鸣」按钮大约0.5秒~4秒,蜂鸣将停止。 (2)确认及处理显示的状态 请确认UPS本体前面的显示灯显示以及「状态显示」的状态。 显示灯显示及蜂鸣音鸣动状态...
...&A / 型号名称含“CH”和含“CL”的机器是否一样?有什么区别? 型号名称含“CL”的型号为在“BU3002SW/BU1002SW”(仅限日本销售)型号的基础上, 将UPS本体上的插座插头改为中国标准,说明书等资料为中文显示 型...
...式中的哪种方式? 5、 有支持Windows(英文版)的自动关机软件吗? 6、 有可在Linux上使用的自动关机软件吗? 7、 使用设定软件,对UPS的各种设定进行变更时有无注意事项? 8、 请告知自动关机软件的功能。...
...勿在通电的状态下倾斜、上下逆转、横放设备。 ・如不正确安装,可能造成电池漏液、设备内部发生异味、甚至发生火灾。 ・请把UPS安装在与周围有间隔的状态下,以防止通风口堵塞。 ・请勿重叠安装。另外,如...
...「输入电源异常」事件已通过邮件通知。 ①请设定通知上述事件的通知人「输入电源异常」。 ②请重启OS。 ③请从市电插座上拔出UPS的电源插头,模拟输入电源发生异常,进入后备运行状态。 ④请确认任务栏中PowerA...
...施所设定的外部命令,在所设定的时间以内不会开始关机动作。 ④ 关机所需要的时间 设定OS关闭所需要的时间。 在UPS停止前,请不要打开所接续机器的电源。如果在UPS停止前打开接续机器的电...
...日本 韩国 美洲 巴西 加拿大 美国 美国[安全] 墨西哥 阿根廷 首页 > 支持/服务 > FAQ > 希望能在指定时间设定UPS的启动・停止。 支持/服务 FAQ 售后服务 关于修理 电池无偿提供服务 回收服务 ...