| IA全球搜索 |
...日本 / 韩国 日本 韩国 美洲 巴西 加拿大 美国 美国[安全] 墨西哥 阿根廷 首页 > 支持/服务 > FAQ > 与Windows OS自带的UPS服务相比较,PowerAct Pro的优点是什么? 支持/服务 FAQ 售后服务 关于修理 电池...
...邮件通知设定。 设定完成后,使所选择的的事件发生(※1),请测试有没有顺利进行邮件通知。 (※1 例:使电源发生异常的方法 → 拔出UPS的输入电源插头,使之进入后备运转状态) UPS产品线 AC200V(...
...越南 日本 / 韩国 日本 韩国 美洲 巴西 加拿大 美国 美国[安全] 墨西哥 阿根廷 首页 > 支持/服务 > FAQ > 能否在UPS本体上进行停电时只进行一段时间的后备运转,之后使UPS自动关闭的设定? 支持/...
...国[安全] 墨西哥 阿根廷 首页 > 支持/服务 > FAQ > 希望在没有电源的地方使用/有可以在没有AC输入的状态开始电源供给的UPS吗? 支持/服务 FAQ 售后服务 关于修理 电池无偿提供服务 回收服务 ...
...美洲 巴西 加拿大 美国 美国[安全] 墨西哥 阿根廷 首页 > 支持/服务 > FAQ > 进行自动关机时,能否关闭不间断电源(UPS)? 支持/服务 FAQ 售后服务 关于修理 电池无偿提供服务 回收服务 ...
...认或向电脑厂商进行确认。 对于关机状态下的电脑,因无法由外部进行操作,所以若BIOS上没有这些功能,即使不间断电源(UPS)自动启动电脑也无法进行自动启动。 UPS产品线 AC200V(在线式) BU5002RW...
...电源异常(停电等)时,由市电供电的机器将停止运行。 网络通讯机器(HUB等)也需要后备。 请确认网络通讯机器(HUB等)的电源是由UPS供给的。 UPS产品线 AC200V(在线式) BU5002RWL/BU3002RWL/ BU...
...后备时间 样机服务 Q&A / 被告知“该网站的安全证书有问题”时的处理方法。 ●处理方法请下载PDF并进行确认。 (日语) UPS产品线 AC200V(在线式) BU5002RWL/BU3002RWL/ BU2002RWL BU1002RW BU3002SWCL/BU1002...
...。 工具栏或浏览器的“互联网选项”→“保密”设定的弹出对话框为有效状态。 请变更弹出对话框的设定,以显示PowerAct Pro的画面。 UPS产品线 AC200V(在线式) BU5002RWL/BU3002RWL/ BU2002RWL BU1002RW BU3002SW...
... / 无法进行USB通信。 【安装时的处理方法】 在安装自动关机软件“PowerAct Pro”过程中, 无法自动检测到用USB电缆连接的不间断电源(UPS) 时,请执行如下操作步骤。 【操作步骤】 ①完成自动关机软件“Power...
...国 美洲 巴西 加拿大 美国 美国[安全] 墨西哥 阿根廷 首页 > 支持/服务 > FAQ > 用BN-S系列自动关机后,恢复供电时UPS已经重新启动,但服务器没有重新启动。该如何处理? 支持/服务 FAQ 售后服务 关于修理 ...
...记了。 请输入正确的登录ID和密码。 安装时的默认登录ID为“Admin”。 忘记密码的场合,请卸载PowerAct Pro后,再次重新安装该软件。 UPS产品线 AC200V(在线式) BU5002RWL/BU3002RWL/ BU2002RWL BU1002RW BU3...
...偿提供服务 回收服务 产品规格认证 后备时间 样机服务 Q&A / 为什么自动关机后,接通电脑的电源电脑却关机了? UPS与自动关机软件(PowerAct Pro、Simple Shutdown Software等)使用时,设定在自...
...后服务 关于修理 电池无偿提供服务 回收服务 产品规格认证 后备时间 样机服务 Q&A / 常见问题 关于产品信息/UPS选择 1、 型号名称含“CH”和含“CL”的机器是否一样?有什么区别? 2、 请告知适合的...
.../功能 1、 与小负载容量的机器连接时,能够持续多久的后备时间? 2、 请告知电池耗尽时或电池已经老化时不间断电源(UPS)的动作。 3、 如想在中国的插座上使用200V系列的产品时,该如何操作? 4、 请告知...
... 产品规格认证 后备时间 样机服务 Q&A / 常见问题 设定/操作方法 1、 在停电时进行一定时间的后备工作,然后使UPS自动停止工作的功能能否在UPS本体上进行设置? 2、 请告知冷启动功能的...
...服务 回收服务 产品规格认证 后备时间 样机服务 Q&A / 常见问题 关于设置/保管 1、 关于电池单元或不间断电源(UPS)保管方面的注意事项有哪些? 2、 有已确认与UPS的动作的发电机吗? ...
...务 产品规格认证 后备时间 样机服务 Q&A / 常见问题 电池 1、 请告知电池耗尽时或电池已经老化时不间断电源(UPS)的动作。 2、 用户可以自己更换电池的是哪种机型? 3、 有没有不间断电源(...
...时间 样机服务 Q&A / 常见问题 修理/维护服务 1、 请告知更换用电池包的保修期。 2、 对于不再需要的不间断电源(UPS)和电池,请告知处理方法。 3、 请告知电池免费提供服务的适用条件。 UPS产...
...供服务 回收服务 产品规格认证 后备时间 样机服务 Q&A / 常见问题 选配件/附属品 1、 有英文版使用说明书吗? UPS产品线 AC200V(在线式) BU5002RWL/BU3002RWL/ BU2002RWL BU1002RW BU3002SWCL/BU...