Primary Contents

IAグローバル検索結果

国/地域選択

IAグローバル検索
結果 3541 - 35593559
距離設定形光電センサのFGS機能とは何ですか? - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器

...する事は出来ません。このため対象物が変わると、反射率も変わるためセンサより遠い側のON/OFF点が変わります。 ■例 形E3Z-LS61検出範囲は、「設定距離~受光量しきい値(固定)」です。(白画用紙100x100㎜...

https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq05089

光電センサの構成を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器

...に比べて少ない。・一般的にアンプ分離形より大型だが、感度調整がないタイプは 遜色ないほど小さい。代表的な機種形E3Z、形E3T、形E3ZR-C、形E3S-DC、形E3X-DB、形E3ZM構成透過形拡散反射形回帰反射形 ...

https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq05135

光電センサ、近接センサ、ロータリエンコーダはCCC認証を取得していますか? - 製品に関するFAQ ...

...N14形E3JK-DN11 形E3JK-DP12 形E3JK-DN14 形E3JK-DN14 *3 E3JM DC無接点タイプは2023年12月に生産を終了しました。 商品情報 光電センサ 形E3Z光電センサ 形E3JK光電センサ 形E3JM近接センサ 形E2E...

https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq05137

光電センサとはどの様なセンサですか? - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器

...でいます)  商品情報 光電センサ代表例 アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型) E3T代表例 アンプ内蔵形光電センサ(小型) E3Z代表例 ステンレスケースアンプ内蔵形光電センサ(L小型) E3ZM代表例 ...

https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq05183

回帰反射形光電センサの光軸調整、感度調整の方法を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロ...

...場合 なお、遮光時ON(D-ON)で使用する場合と入光時ON(L-ON)で使用する場合では、動作表示灯(橙)の動作が異なります。例 形E3Z-R・入光時ONの場合:入光状態では動作表示灯(橙)が点灯します。・遮光時ONの...

https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq05192

密着取付できる光電センサ、ファイバセンサはありますか? - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器

...形E3X-DA-S (表8) 形E3X-DAC-S(表9) 形E3X-DA-N- 形E3C-LDA 5台まで(表6) 形E3X-SD/NA- - 4台まで--形E3NC-L2台まで-形E3T形E3Z形E3ZM形E3ZM-C形E3S-C(透過形を除く*2)形E3NC-S形E3C *1 使用するモー...

https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq05195

光電センサの入光時ON、遮光時ONの違いを教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御...

...クがある時にON  拡散反射形  ワークがある時にON   ワークがない時にON   商品情報 光電センサアンプ内蔵形光電センサ E3Zアンプ内蔵形光電センサ E3Tファイバセンサスマートファイバアンプ E3NX-...

https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq05199

拡散反射形光電センサの感度調整の方法を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器

...FAQ05207 例として、E3Z-D□のライトオン動作(入光時ON・ワーク有りでON)における調整方法を説明します。 ■各部の名称 【関連FAQ】光電センサの橙色と緑色の表示灯(LED)の意味を教えてください。感度は...

https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq05207

光電センサの自己診断機能とはどのような機能ですか? - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器

...余裕度を自己診断し表示灯で示します。(余裕度が十分であれば点灯です。)・動作表示灯(橙色LED) 出力の状態を示します。    例 E3Zシリーズ        ◆出力機能表示灯で示される余裕度を出...

https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq05232

H7E□-Nの無電圧入力タイプの配線を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器

...リセット入力スイッチ *2例4入力*1センサなどNPNトランジスタのオープンコレクタ*3リセット入力例5入力*1例:E3Z(NPN出力) *3リセット入力スイッチ *2 *1 機種により名称が異なります。 H7EC-Nシリーズ、H...

https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq05591

H7E□-Nのフリー電圧入力タイプの配線を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御...

...す。 *6 入力に使用するトランジスタは、以下の条件を目安にしてください。 ・コレクタ耐圧≧50V・漏れ電流<1μA(実力値では、形E3Z等、負荷電源電圧DC26.4V以下のセンサでも接続は可能です。) ■対象形式...

https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq05592

H7E□-Nの電圧入力タイプの配線を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器

...-DR13 形E3JK-DR14 *7 入力に使用するトランジスタは、下記を目安にしてください。 ・コレクタ耐圧≧50V・漏れ電流<100μA(実力値では、形E3Z等、負荷電源電圧DC26.4V以下のセンサでも接続は可能です。)...

https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq05593

アンプ内蔵形光電センサのケーブルは、切断/延長できますか? - 製品に関するFAQ | オムロン制御...

...は、カタログの「正しくお使いください」の欄をご確認ください。 ■代表的な形式例 種類シリーズ形式例アンプ内蔵形E3ZE3Z-T61 E3Z-T81 E3Z-T61A E3Z-T81A E3Z-T62 ...

https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq05710

ワークの有無を検出したいが、後ろに背景がある。適した光電センサを教えてください。 - 製品に関するF...

...反射形の光電センサ(代表例)●アンプ内蔵形 シリーズ名形式検出距離備考距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ 形E3Z-LS□形E3Z-LS□最小:20~40㎜最大:20~200㎜または最小:2~20㎜最大:2~80...

https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq05716

様々な色のワークの有無検出に適した光電センサを教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン...

...、ワークの色の影響は拡散反射形に比べて少ないですが、黒っぽい色の場合は検出距離が短くなってしまいます。(例:形E3Z-LS□の反射率特性(白黒誤差) *1 は設定距離の5%または10%以下)使用環境によっては安...

https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq05717

E3Tに使用するコネクタケーブルを教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器

...付属していますか?また、ねじ、ナットのみを購入できますか?形E3Tに使用するスリットの形式、数量を教えてください。形E3Zに使用するコネクタケーブルを教えてください。耐油性のあるケーブル付コネクタ...

https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq05735

テスト機を借りたい。どのように依頼すればよいですか? - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器

...FA、E3X-HD、E3X-NA[こちら]アクセサリE3X-CNファイバユニットE32光電センサ光電センサE3AS-HL、E3AS-F、E3AS-LZX0、E3NCE3S-DC、E3S-DB、E3Z、E3ZME3T、E3JK[こちら]アクセサリE39-L□、E39-R□E39-RS□、E39...

https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq05810

光電センサの寿命を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器

...り異なります。光電センサに使用しているLEDの寿命より、常温環境下で約7年程度を目安としてください。 商品情報 形E3Z形E3S-A形E3S-C形E3X-DA-N(生産終了)形E3X-DA-S / 形E3X-MDA形E3X-HD形E3AS形E3X-ZV、...

https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq06115

M8サイズのケーブル付きコネクタはありますか? - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器

...)側がストレートです。*4 ソケット(メス)側がL形です。 商品情報 丸型防水コネクタ(M8/S8) XS3アンプ内蔵形光電センサ(小型)  E3Zスタンダードタイプ近接センサ E2E NEXT小径タイプ近接センサ E2E...

https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq06373

結果 3541 - 35593559

国/地域選択

Related Contents